Configurar varios idiomas Permalink

Introducción

Los textos y los tooltip de las visualizaciones se gestionan en listas de texto y pueden mostrarse en distintos idiomas. Para alternar una visualización entre los idiomas disponibles, configure un elemento de visualización con la configuración de entrada para "cambiar el idioma".

Los textos estáticos se gestionan automáticamente en el objeto«GlobalTextList». Los textos dinámicos se gestionan en listas de texto creadas explícitamente.

Un texto dinámico puede modificarse en tiempo de ejecución mediante una variable que indexa una entrada de la lista de texto. Los textos dinámicos se utilizan a menudo para la salida de valores variables o mensajes de error.

Los textos estáticos son cadenas fijas que se utilizan, por ejemplo, para las etiquetas.

Puede modificar el aspecto y el formato de los textos y las descripciones emergentes con las propiedades de los elementos «Propiedades de texto» y «Variables de fuente».

Para que se muestren los caracteres Unicode, la opción «Usar cadenas Unicode» debe estar activada en la pestaña «Configuración» del objeto «Gestor de visualización».