Introducción a la visualización de tendencias Permalink

Cuando ejecute una tendencia, lo mejor es proceder con la guía del usuario y la ayuda del asistente de tendencias.

Desarrollo de una visualización con tendencia

  1. Cree un proyecto estándar vacío y programe al menos una variable en ‎PLC_PRG‎.

    ‎PLC_PRG‎ se declara y aplica

  2. Añada el objeto «Visualización» al árbol de dispositivos debajo de «Aplicación».

    Aparece una visualización vacía.

  3. Abrir «ToolBox  Controles especiales».

  4. Arrastre el elemento «Trend» a la visualización

    Se abre el diálogo «Grabación de Tendencias» con la «Configuración de Grabación».

  5. Seleccione la tarea en la que se ejecutará el registro de tendencias.

    En general, el registro de tendencias se ejecuta en la misma tarea que el programa principal, es decir, PLC_PRG.

    Por lo tanto, seleccione ‎MainTask‎.

  6. Añada una variable de tendencia con «Add Variable» y asigne una variable IEC de PLC_PRG a la variable de tendencia.

  7. Haga clic en «Aceptar» para cerrar la ventana «Configuración de tendencias».

    Hay un objeto "Trend Recording" creado recientemente debajo de «Trend Recording Manager». La visualización activa contiene un elemento «Trend» que está seleccionado.

  8. Haga clic en «Visualización  Insertar elementos para controlar los elementos de tendencia».

    Se abre el cuadro de diálogo «Trend Wizard».

  9. Por defecto, los tres controles están activados en el diálogo. Pulse «OK» para salir del diálogo.

    La visualización activa contiene una tendencia con controles.

  10. Activa la aplicación que contiene los objetos de tendencia.

  11. Compila la aplicación con [F11].

  12. Ejecute el comando «Online  Login».

  13. Inicie la aplicación con [F5].

    Aparece la visualización del objetivo. La visualización contiene el diagrama de tendencia con la curva de valor de la variable. Los controles permiten las entradas del usuario.

Visualización de la tendencia sinusoidal de una variable IEC

En el proyecto se implementan los siguientes objetos:

  • ‎PLC_PRG‎

  • ‎Visualization_Trend1‎

  • ‎VisuWithTrend‎

El programa ‎PLC_PRG‎ se ejecuta como parte de la aplicación en el controlador.

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    iVar : INT;
    rSin : REAL;
    rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
                        

‎Visualization_Trend1‎

‎Visualization_Trend1‎ es el objeto que contiene la configuración del registro de tendencias.

_img_trend_recording_example.png

‎VisuWithTrend‎

‎VisuWithTrend‎ es el objeto que muestra la tendencia.

La visualización contiene cuatro elementos: un «Trend» y tres controles. Las propiedades de la tendencia se definen del siguiente modo.

Propiedades

Valor

«Registro de tendencias»

Visualización_Tendencia1

«Mostrar cursor»

_cds_icon_option_activated.png

«Mostrar información sobre herramientas»

_cds_icon_option_activated.png

«Mostrar marco»

_cds_icon_option_activated.png

«Selector de intervalos de fechas»

_visu_icon_date_range_selector.png: Trend1DateRangeSelector

«Selector de tiempo»

_visu_icon_timeselection.png: Trend1TimeSelector

«Leyenda»

_visu_icon_legend.png: Tendencia1Legend

‎VisuWithTrend‎ en tiempo de ejecución

_img_trend_getting_startet_run.png