Utilización de textosPermalink

Puede obtener el texto mostrado en un elemento asignando una cadena en la propiedad del elemento «Textos  Texto». Por ejemplo, todos los elementos base tienen esta propiedad. Además, puede mostrar un texto como tooltip (propiedad del elemento «Texts  Tooltip»). Los textos así asignados son estáticos. Se gestionan en el objeto «GlobalTextList» en la vista «POUs» y no pueden modificarse en tiempo de ejecución, ni mediante programación ni a través de una entrada de usuario.

Sin embargo, puede ampliar un texto estático con (exactamente) 1 marcador de posición que contenga una especificación de formato, con el fin de emitir el contenido de una variable en este lugar. En tiempo de ejecución se mostrará el valor actual de la variable que ha asignado al elemento a través de la propiedad «Textvariable».

Sobre las posibles especificaciones de formato, consulte:

Mediante la configuración dinámica se puede animar la representación óptica del texto.

Puede localizar los textos estáticos, si ha configurado el multilingüismo en su proyecto.

Consulte algunos ejemplos de configuración de texto de los elementos de visualización en los capítulos siguientes.

Etiquetar un elemento de imagen con un texto estático

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización. Tiene un archivo de imagen que representa un símbolo de parada.

  1. Debajo del objeto Aplicación inserte un objeto «Image Pool» llamado ‎ImagePool_A‎.

  2. En el grupo de imágenes ‎ImagePool_A‎ añada su archivo de imagen de símbolo de parada con ID ‎Stop‎.

    _visu_img_element_image_stop

  3. Abra la visualización y desde la ToolBox dibuje un elemento «Imagen» en el editor.

    Se abre el asistente de introducción de datos. En la pestaña ‎Category‎ verá el pool de imágenes‎ImagePool_A‎.

  4. Seleccione la imagen ‎Stop‎ y cierre el diálogo con «OK».

  5. Configure la propiedad «Texto» de la imagen: ‎ImagePool_A, Stop‎

  6. Configure la propiedad «Propiedades del texto  Alineación horizontal»: ‎Left‎.

  7. Configure la propiedad «Propiedades del texto  Alineación vertical»: ‎Bottom‎.

    _visu_img_element_image_stop_labeled

Salida de texto: El elemento emite el resultado del código ST que se ejecuta al hacer clic con el ratón

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización.

  1. Abra la visualización e inserte un elemento «Button».

    Se abre la vista «Propiedades» para el nuevo elemento.

  2. Configurar propiedad «Texto»: ‎Number of clicks: %I‎

    La cadena contiene el marcador de posición ‎%I‎.

  3. En POU ‎PLC_PRG‎ de la aplicación declarar una variable de tipo conforme: ‎iClicks : INT;‎

  4. Configure la propiedad «Variable de texto» del elemento botón con ‎PLC_PRG.iClicks‎.

    En tiempo de ejecución, se mostrará el valor de la variable en lugar del marcador de posición.

  5. Debajo de la propiedad «Inputconfiguration», en la celda que contiene el evento de entrada ‎OnMouseClick‎, haga clic en «Configure».

  6. En la lista de acciones posibles, seleccione ‎Execute ST-Code‎.

  7. Introduzca el código de la acción en el editor «Ejecutar código ST»:

    ‎PLC_PRG.iClicks := PLC_PRG.iClicks + 1;‎

  8. Cierre el diálogo con «OK».

    Se configura la entrada del usuario.

  9. Cree, descargue e inicie la aplicación.

    La aplicación se está ejecutando. Se abre la visualización. Se etiqueta el elemento y se muestra el número de clics. Si usted, como usuario, hace clic en el botón, el número aumentará.

    _visu_img_user_input_button

Salida de texto: Salida dinámica mediante una lista de texto

Utilizando el elemento «Campo de texto» puede producir una salida de texto dinámica. La salida de texto puede efectuarse mediante una entrada del usuario o mediante el programa de aplicación.

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización.

  1. Abra la visualización e inserte un elemento «Campo de texto».

    La vista «Properties» muestra la configuración del elemento.

  2. Debajo de la aplicación añada una Lista de Texto con las siguientes entradas: ‎Textlist_A‎.

    _visu_img_textlist_a
  3. En POU ‎PLC_PRG‎ de la aplicación declarar la variable de texto:‎strTextID : STRING := '0';‎

  4. Declare también la variable ‎strTooltipID : STRING := '0';‎

  5. Declare también la variable ‎iText : INT;‎

  6. Configure la propiedad «Textos dinámicos  Lista de textos» con ‎'Textlist_A'‎.

  7. Configure la propiedad «Textos dinámicos  Índice de texto» con ‎PLC_PRG.strTextID.‎

  8. Configure la propiedad «Textos dinámicos  Índice Tooltip» con ‎PLC_PRG.strTooltipID.‎

  9. En POU ‎PLC_PRG‎ implemente la instrucción CASE como se muestra a continuación.

    Las variables de la propiedad «Textos Dinámicos» están programadas.

  10. Configure la propiedad «Inputconfiguration  OnMouseclick» para ‎Execute ST-Code‎ con ‎PLC_PRG.iText := (PLC_PRG.iText + 1) MOD 4;‎

    Para el elemento «Campo de texto» se configura una entrada de usuario.

  11. Cree, descargue e inicie la aplicación.

    La aplicación se está ejecutando. Se abre la visualización. En el campo de texto aparece el texto ‎None‎. Cuando usted, como usuario, hace clic en el elemento, el texto cambia a ‎Dynamic_ File_A‎. Y el tooltip correspondiente está disponible: ‎Information A‎. Con cada clic, el texto cambia según la instrucción CASE.

    _visu_img_output_dynamic_text

Instrucción CASE

CASE iText OF 
0:	strTextID := '0';
	strToolTipID := '0';

1:	strTextID := '1';
	strToolTipID := '4';

2:	strTextID := '2';
	strToolTipID := '5';
	
3:	strTextID := '3';
	strToolTipID := '6';
ELSE	
	strTextID := '0';
	strToolTipID := '0';
END_CASE;

Salida de texto: Configurar una salida de texto estática + dinámica

En la propiedad «Textos  Texto» puede definir un texto para obtener una salida de texto estático. Un texto en «Textos  Tooltip» se mostrará como tooltip. Puede configurar el texto de forma que el contenido de una variable se muestre adicionalmente.

Puede ampliar un texto estático con (exactamente) 1 marcador de posición que incluya una definición de formato, con el fin de dar salida al contenido de una variable en este lugar en tiempo de ejecución. La variable debe asignarse en la propiedad «Variable de texto». Cuando el valor de la variable cambia en el código de la aplicación, al mismo tiempo cambia la salida en la visualización.

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización.

  1. Abra la visualización e inserte un elemento «Campo de texto».

    La vista «Properties» muestra la configuración del elemento.

  2. Configure la propiedad «Texte  Text»: ‎File name: %s‎

    El texto contiene el marcador de posición ‎%s‎.

  3. En POU ‎PLC_PRG‎ de la aplicación declarar una variable de tipo conforme ‎strFileName : STRING := 'File_A';‎

  4. Configure la propiedad «Variable de texto» del campo de texto con ‎PLC_PRG.strFileName‎.

    En tiempo de ejecución, se mostrará el valor de la variable en lugar del marcador de posición.

  5. Cree, descargue e inicie la aplicación.

    La aplicación se está ejecutando. Se abre la visualización. El elemento campo de texto muestra el texto: ‎File name: File_A‎

Configuración de la introducción de texto en un campo de texto

Puede utilizar el elemento «Text field» para dar salida al texto dado por una variable, o para proporcionar un lugar, donde el usuario pueda dar entrada a la variable.

Además, puede configurar una entrada de texto. En este caso, al introducir un usuario aparecerá un campo de entrada en el elemento «Campo de texto». Como condición previa debe haber configurado una acción de entrada de usuario en la propiedad «Inputconfiguration».

Mostrar texto como información sobre herramientas

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización.

  1. Abra la visualización e inserte un elemento «Campo de texto».

    La vista «Properties» muestra la configuración del elemento.

  2. Configure la propiedad «Textos  Texto»: ‎File name: %s‎

    El texto contiene el marcador de posición ‎%s‎

  3. Configure la propiedad «Textos  Tooltip»: ‎Storage location: %s‎

  4. En POU ‎PLC_PRG‎ de la aplicación declarar una variable de tipo conforme‎ strFileName : STRING := 'File_A';‎

  5. En POU ‎PLC_PRG‎ de la aplicación declarar también la variable ‎strFileDir : STRING := 'D:/Data';‎

  6. Configure la propiedad «Variable de texto» del campo de texto con ‎PLC_PRG.strFileName‎.

    En tiempo de ejecución, se mostrará el valor de la variable en lugar del marcador de posición.

  7. Configure la propiedad «Tooltip» del campo de texto con ‎PLC_PRG.strFileDir‎.

  8. Cree, descargue e inicie la aplicación.

    La aplicación se está ejecutando. Se abre la visualización. El elemento campo de texto muestra el texto ‎File name: File_A‎. Cuando el cursor del ratón se desplace por encima del campo de texto, aparecerá la información sobre herramientas: ‎Storage location : D/Data‎.

    _visu_img_output_text

Configuración del elemento «Campo de texto» para la introducción de texto

El usuario debe poder introducir texto en un campo de texto. Para ello configure una entrada de tipo «Escriba la variable» en una variable de salida de texto. Esta variable de salida de texto almacenará la entrada de texto del usuario y mostrará este texto en lugar del marcador de posición (esto es ‎%s‎ en el ejemplo de abajo). La variable de salida de texto se especifica en la propiedad «Variables de texto  Variable de texto».

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización.

  1. En POU ‎PLC_PRG‎ de la aplicación declarar una variable de cadena: ‎strInput : STRING;‎

  2. Abra la visualización e inserte un elemento «Campo de texto».

    La vista «Properties» muestra la configuración del elemento.

  3. En la propiedad «Textos  Texto» introduzca ‎Input: %s‎.

  4. En la propiedad «Inputconfiguration» para la acción del ratón «OnMouseClick» haga clic en «Configure» para abrir el cuadro de diálogo «Input Configuration». Allí elija la acción «Escribir una variable» y active la opción «Usar variable de salida de texto». Cierre con «OK».

  5. En la propiedad del elemento «Variables de texto  Variable de texto» asigne la variable de salida de texto ‎PLC_PRG.strInput‎.

  6. Cree, descargue e inicie la aplicación.

    La aplicación se está ejecutando. Se abre la visualización. El elemento produce el texto: ‎Input:‎. Haga clic en el elemento para abrir un campo de entrada, donde puede introducir una cadena. Tras finalizar la introducción mediante [Enter], se adoptará el texto.

    _visu_img_current_imput

Animar la visualización del texto

Configure la propiedad «Font variables» para animar la visualización de un texto. Todos los elementos base tienen esta propiedad, adicionalmente la tabla, la barra de desplazamiento y el elemento campo de texto.

Configuración del elemento "Etiqueta

Condición previa: Se abre un proyecto que contiene una visualización.

  1. Abra una visualización e inserte un elemento «Label».

    Se abre la vista «Properties» con la configuración de propiedades preestablecida.

  2. Configurar la propiedad «Textos  Texto»: ‎Visualization A‎.

Hacer invisible un elemento

Puede configurar la propiedad «Variables de estado  Invisible» para ocultar un elemento en la visualización.

Condición previa: En la visualización se ha configurado un campo de texto que sólo es visible si una determinada variable de aplicación es TRUE. Por ejemplo, para mostrar determinadas instrucciones o descripciones sólo en un determinado estado de la máquina.

  1. Para el elemento campo de texto configure la propiedad «Textos  Texto» con ‎Error detected: Do the following...‎.

    Configure la propiedad «Propiedades del texto  Color de fuente» con «rojo oscuro».

  2. En ‎PLC_PRG‎ declare la variable ‎bIsInvisible : BOOL : TRUE;‎ (esta es la inicialización para el ejemplo actual; normalmente la variable debería ser puesta a TRUE por el programa de aplicación bajo ciertas condiciones.

  3. Configure la propiedad «Variables de estado  Invisible» con ‎PLC_PRG.bIsInvisible‎.

  4. Cree, descargue e inicie la aplicación.

    La aplicación se está ejecutando. La visualización se abre y el campo de texto no es visible. Cuando configure ‎bIsInvisible‎ en ‎TRUE‎, se mostrará el campo de texto.