Selecciona y añade el tipo de tarjeta de interfaz serie que desees para la ranura correspondiente.
Es posible que la tarjeta opcional requiera una configuración adicional de los canales, dependiendo de la aplicación.
Fig. 238: Ejemplo de cómo añadir una interfaz aislada TA5142-RS485I y seleccionar el protocolo necesario.

También hay que añadir el protocolo necesario en función de la aplicación, por ejemplo, cliente Modbus RTU.

También se pueden ajustar los parámetros de la interfaz serie, como la velocidad de transmisión de datos, los bits de datos, los bits de parada o la paridad.