Configuración de la tarea SYNCPermalink

Para crear una tarea SYNC que se active tras cada mensaje SYNC, hay que seguir varios pasos.

  1. Configura el modo de sincronización CANopen en ««Sync Bus and Task»» en el módulo de comunicación CM598.

  2. Activa «SYNC, que genera », en el gestor CANopen.

  3. Configure al menos un PDO con el tipo de transmisión «cíclico síncrono».

  4. Construye el proyecto.

    Se crea automáticamente una nueva tarea denominada «ABB SyncTask <slot>». Se pueden añadir POU a esta tarea, que se ejecutan cuando se activa la tarea.

No modifiques la configuración de la tarea.

Fig. 247: Ejemplo de configuración de una tarea SYNC

SC_2023_AB_SYNCtask