RegistroPermalink

En esta pestaña puede ver el registro del PLC. Enumera los eventos registrados en el sistema de destino. Esto concierne:

  • Eventos durante el arranque y el apagado del sistema (componentes cargados, con versión)

  • Descarga de la aplicación y carga de la aplicación de arranque

  • Entradas personalizadas

  • Entradas de registro de los controladores de E/S

  • Entradas de registro de fuentes de datos

Registro offline

_cds_icon_option_deactivated: Ajustes por defecto

_cds_icon_option_activated: El PLC también registra acciones que no están relacionadas con la conexión con el controlador.

Hora UTC

_cds_icon_option_deactivated: Ajuste estándar; la marca de tiempo se convierte a la hora local del ordenador, tal y como indica la zona horaria del sistema operativo.

_cds_icon_option_activated: Se muestra la marca de tiempo del sistema de tiempo de ejecución.

Gravedad

Hay cuatro categorías según la gravedad del suceso:

  • _cds_icon_info: Mensaje

  • _cds_icon_warning: Advertencia

  • _cds_icon_error: Error

  • _cds_icon_debug: Depuración

Puede mostrar u ocultar cada categoría con ayuda del botón correspondiente de la barra situada encima de la lista. Cada botón muestra el número de entradas de registro de la categoría en cuestión.

Sello de tiempo

Fecha y hora (ejemplo: ‎12-01-2007 09:48‎)

Descripción

Descripción del acontecimiento, por ejemplo ‎Import function failed of‎

Componente

Nombre del componente del sistema en tiempo de ejecución en cuestión, por ejemplo. ‎CmpApp‎

Lista desplegable con los nombres de los componentes

La lista de registros sólo muestra los eventos que afectan al componente seleccionado

Registrador

Lista desplegable con todas las grabaciones disponibles. La configuración estándar es el <Default Logger> especificado por el sistema de destino, actualmente idéntico a <PlcLog> para el sistema runtime CODESYS.

_cds_icon_update

Actualiza la lista de registros

_cds_icon_save_in_xml_file

Exporta el contenido de la lista a un archivo XML. Puedes seleccionar el nombre del archivo y el directorio de almacenamiento.

_cds_icon_load_from_xml_file

Importa una lista de registros desde un archivo XML. La lista se muestra en una ventana aparte.

_cds_icon_delete_from_llist

Se vacía la lista de registros mostrada, es decir, se borran todas las entradas.