Historial del diagnósticoPermalink

La vista "Historial de diagnósticos" ofrece una visión general de los eventos actuales y pasados del sistema que dieron lugar a un evento de diagnóstico.

  • Los eventos de diagnóstico entrantes se indican con UI_Plus.

    Una vez resuelto el problema que provoca un evento de diagnóstico, éste se indica automáticamente con UI_dash_green.

  • Los eventos de alarma, por ejemplo, la alarma PROFINET se indican con UI_lightning_red.

    En la vista "Diagnóstico", el usuario puede confirmar una alarma. Tenga en cuenta que un evento de alarma puede ser reconocido aunque el problema que causa la alarma aún persista.

    La acción de confirmación se indica con UI_check_yellow en la entrada del evento correspondiente. Si el icono cambia a UI_check_green, la acción de confirmación ha sido completada por el PLC.

Los siguientes botones están disponibles en la vista "Historial de diagnósticos":

  • Refresco de arranque/parada:

    Activa o desactiva el modo de actualización automática. En el modo de actualización, los nuevos eventos de diagnóstico se mostrarán automáticamente. En esta vista sólo se muestran las últimas 100 entradas, los últimos eventos en la parte superior de la lista.

  • Obtener las siguientes entradas:

    Añade los 100 diagnósticos anteriores (más antiguos) al final de la lista.

  • Exportar el historial completo:

    Crea un archivo csv con todos los eventos del historial de diagnósticos (no sólo los visibles).

UI_Diag_History