Estado del dispositivoPermalink

  1. Abra uno de los editores de código de aplicación IEC.

  2. Escriba el nombre del dispositivo tal y como aparece en el árbol de dispositivos, seguido de un punto (".").

  3. Seleccione el método ‎GetDeviceState‎ en el menú contextual o escriba el nombre del método en usted mismo.

    Device_Diagnosis – General_Diagnosis_State
  4. Asigna los parámetros de la función.

eError_DED_ERROR

Alcance

Nombre

Tipo

Comentario

Devolución

GetDeviceState

ESTADO_DISPOSITIVO⮫ Más información

Estado actual del dispositivo

Salida

xDiagnosisInfoAvailable

BOOL

Si es TRUE, los mensajes de diagnóstico están disponibles en relación con el dispositivo en cuestión (= nodo).

Salida

eError

ERROR⮫ Más información

Tipo de los valores de retorno de todos los métodos y funciones de la biblioteca CAA Device Diagnosis

Tab. 1029: Enumeración DEVICE_STATE (parte de la biblioteca CAA Device Diagnosis (DED))

Nombre

Tipo

Inicial

Icono en AB

Comentario

DESCONOCIDO

INT

0

El dispositivo se encuentra en estado desconocido.

Por ejemplo: Ningún mecanismo de supervisión activo

PARADA

INT

1

El aparato está parado.

RUNNING

INT

2

Running_False_1
Running_False_2
Running_True_2

El aparato está en marcha.

ERROR

INT

3

El dispositivo está en estado de error.

DISABLED

INT

4

El dispositivo está desactivado en el árbol de dispositivos.

NOT_CONFIGURADO

INT

5

El dispositivo aún no ha sido configurado por la pila.

Por ejemplo: Fase de configuración aún no iniciada

CONFIGURADO

INT

6

El dispositivo ha sido configurado por la pila.

Por ejemplo: La fase de configuración ha finalizado pero el dispositivo no está en estado de funcionamiento.

NOT_FOUND

INT

7

Not_Found_1

El dispositivo no se encontró en el autobús.

Tab. 1030: Enumeración ERROR (parte de la biblioteca CAA Device Diagnosis (DED))

Nombre

Tipo

Inicial

Comentario

NO_ERROR

INT

0

Ningún error

PRIMER_ERROR

INT

1300

Primer error específico de la biblioteca

TIME_OUT

INT

1301

Se ha agotado el tiempo de espera.

ABORT

INT

1302

Operación abortada.

REF_INVALIDO

INT

1303

La referencia de la interfaz no era válida.

NOT_SUPPORTED

INT

1304

La función no es compatible.

ERROR_IO

INT

1305

Se ha producido un error general de configuración de E/S.

PARAM_INVALID

INT

1306

Parámetro no válido

NO_NO_EXISTENTE

INT

1307

El nodo especificado no existe.

NO_MEMORIA

INT

1308

La asignación dinámica de memoria está desactivada o el sistema no tiene memoria.

ADR_NOT_FOUND

INT

1309

La dirección de E/S especificada no es válida.

INST_NOT_FOUND

INT

1310

No hay ninguna instancia [Dispositivo] asociada para la dirección de E/S específica.

NO_DATA

INT

1311

No hay datos disponibles.

OPERACIÓN_INVÁLIDA

INT

1312

Operación no posible debido al estado actual

FIRST_MF

INT

1350

Primer error específico del fabricante

ÚLTIMO_ERROR

INT

1399

Último error