Ingeniería de variadores en EtherNet/IPPermalink

El intercambio de datos a través de EtherNet/IP entre accionamientos ABB y un PLC AC500 V3 puede diseñarse fácilmente utilizando todos los accionamientos compatibles basados en el perfil de comunicación ABB u ODVA.

Las unidades ABB compatibles actualmente son ACS380, ACS480, ACS580, ACS880, DCS880 y ACS380-E.

Automation Builder genera automáticamente las configuraciones de PLC y Drive correspondientes:

  • Para el intercambio implícito de datos: se configuran los nombres de las etiquetas, las descripciones y el tipo de PDO. Se pueden añadir o modificar otros datos antes de que la configuración se escriba directamente en la Drive conectada.

  • Para el intercambio explícito de datos: una vez definidos los datos a intercambiar, se generan las correspondientes GVL con etiquetas y descripciones, así como bloques de funciones para actualizar los valores, que pueden llamarse fácilmente dentro de la aplicación.

Configuración

Añada la Drive ABB basada en el módulo de comunicación y el perfil EtherNet/IP debajo del nodo del escáner EtherNet/IP en el árbol del proyecto Automation Builder. Se ofrecen las siguientes variantes de Drives compatibles ABB:

SC_2025_AB_Drives_Config

La configuración de la Drive ABB añadida se realiza en los editores «Overview» y «Process data».