El protocolo «CAA SerialCom» es el protocolo estándar serie de CODESYS. Permite implementar un protocolo serie personalizado.
Se ofrece como ⮫ ejemplo de aplicación un ejemplo que describe cómo implementar la comunicación en serie para datos ASCII a través de RS-232 o RS-485 en un PLC AC500 o AC500-eCo. La implementación descrita se basa en la biblioteca AC500_Com, que utiliza la biblioteca CAA SerialCom para establecer una conexión a través de las interfaces COM.
Ajuste por defecto

Al crear un nuevo proyecto, el protocolo «CAA SerialCom» se conecta automáticamente al puerto «COM_1» de un PLC.
Cambiar a la configuración predeterminada

-
Haga clic con el botón derecho en el nodo adjunto al nodo «COM_1» en el árbol de dispositivos y haga clic en «Eliminar».
El nodo vuelve al protocolo «CAA SerialCom».
Parámetros

Dado que «CAA SerialCom» no es un protocolo real, no se requieren parámetros específicos. Parte de los ajustes comunes están disponibles en la pestaña «COM_1» tras hacer doble clic en el nodo «COM_1»; el resto de ajustes comunes se encuentran en el nodo de protocolo.