Enumeración ERROR_IDPermalink

Tipo de los valores de retorno de todos los métodos y funciones para solicitar información sobre el diagnóstico.

Nombre

Tipo

Comentario

Remedio

NO_ERROR

16#0

Ejecución finalizada con éxito

ERR_PARAMETER

16#1

Valor de parámetro no válido en llamada a función

Parámetro correcto

ERR_NO_SINK

16#2

Fallo al registrarse como fregadero

ERR_NO_TEXT_LIST

16#3

Error al obtener una lista de texto de dispositivo

Comprobar listas de texto

ERR_NO_TEXT_CONTENIDO

16#4

Error al obtener al menos un contenido de la lista de texto

ERR_COMPETING

16#5

Fallo debido al acceso competidor de otro método

Inténtalo de nuevo

ERR_ASYNC

16#6

Fallo al crear proceso asíncrono

ERR_INTERNAL

16#7

Cualquier error interno durante la ejecución

OCUPADO

16#FFF

Ocupado

Vuelva a llamar para obtener el resultado final

NO_ERROR_NO_DATA

16#FFFF

Ejecución finalizada con éxito, no hay más mensajes de diagnóstico

Todos los valores excepto "OCUPADO" son resultados finales. En caso de que se devuelva "NO_ERROR", la acción solicitada se ha realizado correctamente. "NO_ERROR_NO_DATA" también indica una finalización correcta. La única diferencia con "NO_ERROR" es el hecho de que hay un dato (más) que proporcionar. Todos los demás valores de retorno (excepto "OCUPADO") son estados finales de error. En caso de que un método o función devuelva "OCUPADO", deberá ser llamado de nuevo en los ciclos siguientes hasta que devuelva un resultado final.