Función: El comando activa CODESYS para comprobar si ya existe o no un archivo de volcado de núcleo en el controlador.
Si existe un archivo de volcado del núcleo, CODESYS le permite cargar este archivo en el directorio del proyecto.
Con los siguientes requisitos, CODESYS genera un nuevo archivo de volcado con los datos actuales de la aplicación:
-
Aún no existe un archivo de volcado de núcleo o CODESYS ha rechazado la carga de un archivo de volcado de núcleo.
-
Y: La aplicación está detenida en un punto de interrupción o se ha lanzado una excepción.
El archivo de volcado de núcleo generado se guarda directamente en el directorio del
proyecto: <project name>.<device name>.<application name>.<GUID of the application>.core. Puede cancelar la generación del fichero pulsando el botón de la barra de estado.
La cantidad de detalles en el volcado del núcleo depende del soporte del sistema en tiempo de ejecución. Los sistemas de tiempo de ejecución adecuados para este fin generan un único volcado en caso de error de excepción. Por lo tanto, la salida del volcado del núcleo al hacer clic en «Load Core Dump» se puede utilizar para el análisis de errores.
Llame a: «Depurar Volcado del núcleo» menú
Requisito: La solicitud se presenta en línea.
Para más información, consulte: ⮫ «Análisis de errores con Core Dump » y ⮫ «Comando: Cargar volcado de núcleo »