Símbolo: 
Función: Este cuadro de diálogo le ayuda a gestionar las asignaciones de referencias a bibliotecas que CODESYS utiliza durante la conversión de un proyecto antiguo. Si aún no ha almacenado ninguna asignación para una biblioteca determinada, deberá redefinir la asignación cada vez que abra un proyecto antiguo en el que esté integrada esta biblioteca.
Llame a: Barra de menús: «Herramientas Opciones»; categoría «Bibliotecas».
Pestaña "Descarga de la biblioteca
|
Si hace clic en el botón «Descargar bibliotecas que faltan» en el gestor de bibliotecas, CODESYS busca en estos servidores de descarga las bibliotecas marcadas como que faltan en el gestor de bibliotecas y utiliza los datos de acceso establecidos para el servidor proxy. |
|
|
«Descargar servidores» |
URL de un servidor que contiene archivos de biblioteca |
|
Haga doble clic en «(Introduzca aquí el nuevo servidor de descarga)» |
Se abre un campo de entrada en el que puede introducir la dirección URL de un servidor. |
Pestaña "Conversión V2
Un mapeo define el aspecto de una referencia de biblioteca tras la conversión del proyecto al formato actual. Hay tres posibilidades:
-
Conserva la referencia. Esto significa que CODESYS convierte de forma similar la biblioteca al formato actual (*.library) y la instala en el repositorio local de bibliotecas.
-
Se sustituye una referencia por otra. Esto significa que una de las bibliotecas instaladas sustituye a la biblioteca que estaba integrada hasta ahora.
-
Borra la referencia. Esto significa que el proyecto convertido ya no integra la biblioteca.
|
CODESYS aplica todas las asignaciones enumeradas a las referencias de biblioteca de un proyecto antiguo la próxima vez que se convierta. Por lo tanto, debe repetir la definición de la asignación si la misma biblioteca se integra de nuevo en un proyecto que se va a convertir. Puede introducir una nueva asignación en la última línea. |
|
|
«Fuente Biblioteca» |
Ruta de la biblioteca que se integra en el proyecto antes de la conversión. Al hacer doble clic en una entrada, el campo se vuelve editable y aparece el botón de ayuda a la entrada. |
|
«Biblioteca de destino» |
Nombre y ubicación de la biblioteca que se integrará en el proyecto tras la conversión. Al hacer doble clic en una entrada, se abre el cuadro de diálogo «Establecer biblioteca del sistema de destino». |
Pestaña "Avanzado
|
|
Mostrar comando obsoleto «Añadir bibliotecas sin resolución de marcador de posición» |