El lenguaje de programación IEC 61131-3, Sequential Function Chart (SFC), es un lenguaje de programación gráfico para describir la secuencia cronológica de acciones individuales en un programa. Para ello, las acciones, que son objetos de programación independientes, se asignan a los elementos "Paso". Los elementos de transición controlan el orden de procesamiento de los pasos. Los POU se programan en el SFC mediante la función ⮫ «Editor del SFC ».