Puede configurar una base de datos en el sistema de tiempo de ejecución y el almacenamiento en búfer de datos.




AVISO

Tiempo de espera para el registro de tendencias
Durante el registro de una tendencia, puede ocurrir que la tarea de la aplicación active un tiempo de espera que se captura con una excepción al pasar de «Running» a «Stop». Las causas pueden ser que las operaciones de archivo con la base de datos SQLite estén tardando demasiado o que se estén registrando demasiadas variables. Esto suele ocurrir en un dispositivo de destino con un rendimiento débil.
Puede evitar que se produzca una excepción:
-
Configure el registro de tendencias con menor demanda de memoria para que la cantidad de datos que se almacena se adapte al sistema de destino.
-
Reducir el número de variables.
-
Asignación de tareas
-
Añadir variables IEC
-
Eliminar variables de la configuración
-
Inicio del registro de tendencias condicional
-
Añadir parámetros
-
Configurar el búfer de datos en RTS
-
Configuración de la memoria intermedia adicional