Las variables de configuración asignan la dirección completa a variables declaradas en bloques de función con información de dirección incompleta y que deben asignarse a E/S de dispositivo.
La declaración se realiza en una lista de variables globales entre las palabras clave
VAR_CONFIG y END_VAR con la ruta de instancia completa y con la dirección correcta. Este tipo de lista
de variables globales se denomina "configuración de variables".
Ejemplo
Declaración de la variable xLocIn con una dirección %I* incompleta en un bloque de funciones.
FUNCTION_BLOCK locio
VAR
xLocIn AT %I* : BOOL := TRUE;
END_VAR
El bloque de funciones locio se utiliza en el programa PLC_PRG.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
locioVar1 : locio;
END_VAR
La configuración correcta de las variables en la lista de variables globales es la siguiente:
VAR_CONFIG
PLC_PRG.locioVar1.xLocIn AT %IX1.0 : BOOL;
END_VAR