Función: El asistente se asegura de que se descarga del controlador un certificado para el cifrado de descargas, cambios en línea y aplicaciones de arranque. Si no existe un certificado válido en el controlador para este propósito, el asistente se asegura de que se crea un certificado. Los cambios de la aplicación en el controlador (descarga, cambio en línea, aplicación de arranque) sólo son posibles cuando existe este certificado.
Llame a: «Propiedades» diálogo de una aplicación, «Cifrado» ficha, «Cifrado con certificados» configuración, «Asistente de cifrado» botón.
Requisito: «La tecnología de cifrado» está configurada en «Cifrado con certificados».
|
«Estado» |
Estados mientras se ejecuta el asistente:
|
|
«Detalles» |
Descripción de las acciones individuales del asistente con los avisos correspondientes en caso de fallos. |
|
«Inicio» |
Si la ruta de conexión al controlador está configurada correctamente en el editor de dispositivos, el asistente inicia las acciones necesarias para cifrar las descargas, los cambios en línea y las aplicaciones de arranque con un certificado. Si un certificado ha caducado, se muestra la advertencia correspondiente con un diálogo que pregunta si el controlador debe crear o no un nuevo certificado. Una vez confirmado, se crea el nuevo certificado y se carga en el almacén de certificados local. En este caso, es posible que la aplicación de arranque existente ya no se inicie y tenga que crearse de nuevo con el nuevo certificado. El cuadro de diálogo «Certificate Settings» se abre cuando se va a crear un nuevo certificado en el dispositivo. Aquí se configura la «Longitud de la clave (bit)» y el «Periodo de validez (días)» para el certificado. |