La pestaña del configurador del escáner Ethernet/IP incluye los ajustes básicos. La interfaz de red utilizada por el escáner se configura en los ajustes del adaptador Ethernet.
|
«Restablecimiento automático de conexiones» |
Por ejemplo, si se detecta un tiempo de espera para los mensajes de E/S UDP o se interrumpe la conexión TCP con el adaptador. Si la opción está activada, el escáner vuelve a conectarse a los adaptadores con la conexión perdida. |
: El escáner siempre intenta restablecer automáticamente una conexión interrumpida.