Símbolo: 
Función: Este comando abre el diálogo «Checkout». Aquí puede consultar un proyecto almacenado en el repositorio SVN como copia de trabajo.
Llame a: Barra de menús: «Proyecto SVN».
Diálogo "Checkout
![]() |
URL del proyecto en el repositorio SVN Por ejemplo: Consejo: En cuanto se especifique un repositorio SVN válido, puede hacer clic en el botón adyacente o utilizar las opciones para navegar en «Revision» y seleccionar un proyecto específico. |
|
|
Abre el diálogo «Seleccione la revisión». El botón lleva la etiqueta con la revisión seleccionada en ese momento:
Nota: El cuadro de diálogo ofrece las mismas opciones que el grupo «Revision». |
|
|
Abre el diálogo «Navegador de repositorios SVN» Aquí puede navegar por el repositorio SVN. |
|
«Nombre» |
Nombre de la copia de trabajo Por ejemplo: |
|
«Ubicación» |
Ubicación de la copia de trabajo Por ejemplo: |
|
«Proyecto» |
El proyecto se guarda como proyecto CODESYS " |
|
«Biblioteca» |
El proyecto se guarda como un archivo de biblioteca CODESYS " |
|
«Detección automática» |
CODESYS intenta reconocer el tipo de proyecto mediante la extensión. La implementación actual
comprueba si la URL del proyecto termina en " |
|
«Omitir externos»: |
|
|
Para una descripción, consulte la sección "Diálogo 'Seleccionar revisión'". Nota: El grupo ofrece las mismas opciones que el cuadro de diálogo «Revision». |
|
«OK» |
Extrae el proyecto del repositorio SVN, lo guarda localmente en la ubicación especificada y lo abre en CODESYS como proyecto principal. |
Si los archivos se cifraron al importarlos al repositorio SVN, o si se han confirmado, tenga en cuenta lo siguiente:
Al confirmar en el repositorio SVN, se incluye la información sobre un archivo de proyecto cifrado. Sin embargo, no se incluye el tipo de cifrado (contraseña, clave de seguridad Wibu, certificado X509). Por lo tanto, puede ser necesario cifrar de nuevo la copia de trabajo en la configuración del proyecto. En este caso, se abre un cuadro de diálogo al salir del comando para notificárselo. A continuación, podrá pasar directamente a la configuración del proyecto.



: Los externos (objetos externos) no se copian en el directorio de trabajo.