Los diálogos se utilizan para autenticar la conexión servidor/cliente. Se realiza una autenticación del servidor o del cliente en función de la situación inicial y del protocolo.
Resumen de posibles protocolos y diálogos
-
svn://: El protocolo SVN; sin cifrar o cifrado SSL/TLS-
Puede solicitar el nombre de usuario y la contraseña (incluso para una conexión no cifrada)
-
Puede solicitar un certificado de servidor desde el cuadro de diálogo de autenticación para confirmar el servidor si un certificado es desconocido, defectuoso o no válido (para cifrado TLS/SSL).
-
Como alternativa o además de la solicitud de nombre de usuario y contraseña, el cliente también puede autenticarse con certificados de cliente (para cifrado TLS/SSL). Los cuadros de diálogo para la autenticación se abren con el certificado del cliente.
-
-
http://: SVN vía http, sin cifrar-
Puede solicitar nombre de usuario y contraseña
-
-
https://: SVN vía http, encriptado SSL/TLS.-
Puede solicitar nombre de usuario y contraseña
-
Puede solicitar un certificado de servidor desde el diálogo de autenticación para confirmar el servidor si un certificado es desconocido, defectuoso o inválido.
-
Como alternativa o además del nombre de usuario y la contraseña, el cliente también puede autenticarse con certificados de cliente. Los cuadros de diálogo para la autenticación se abren con el certificado del cliente.
-
-
svn+ssh://: El protocolo SVN, cifrado a través de un túnel SSH. SSH (Secure Shell) es la herramienta de red habitual en Linux/Unix para acceder a otros ordenadores.-
Puede solicitar nombre de usuario y contraseña
-
Solicita el certificado del servidor en el diálogo de autenticación si el servidor sigue siendo desconocido para asegurarse de que es el servidor correcto.
-
Diálogo para la autenticación con un certificado de servidor
Situación inicial: CODESYS (como cliente) recibe un certificado de servidor desconocido o defectuoso.
Este cuadro de diálogo muestra información sobre el certificado. Allí podrá confirmar la identidad del servidor.
|
«Área de autenticación» |
Conexión segura Por ejemplo: |
|
«Nombre del host» |
Por ejemplo: |
|
«Huella digital» |
|
|
«Válido a partir de» |
|
|
«Válido hasta» |
|
|
«Emisor» |
Por ejemplo: |
|
«Certificado» |
|
«Tipo de llave» |
|
|
«Tamaño de la clave (bits)» |
|
|
«Huella de llave» |
|
«Guardar información en la RAM» |
Si reinicia CODESYS, tendrá que volver a aceptar el certificado. |
|
«Guardar en disco» |
Si reinicia CODESYS, se utilizará el certificado guardado. |
|
«OK» |
Autentica y establece la conexión. |
La memoria del certificado se asegura criptográficamente y se distribuye con otros clientes SVN.
Ver también
Diálogo para la autenticación con un certificado de cliente
Situación inicial: El servidor SVN requiere un certificado de cliente para la autenticación.
En este cuadro de diálogo, seleccione el certificado del cliente para confirmar la identidad.
|
«Área de autenticación» |
Conexión segura Por ejemplo: |
|
«Archivo» |
Archivo de certificado de cliente |
|
«Guardar información en la RAM» |
Si reinicia CODESYS, tendrá que volver a aceptar el certificado. |
|
«Guardar en disco» |
Si reinicia CODESYS, se utilizará el certificado guardado. |
|
«OK» |
Autentica y establece la conexión. |
Diálogo para la autenticación con una frase de paso
Situación inicial: El servidor SVN está configurado para que exija un certificado de cliente para la autenticación. El certificado aplicado está protegido por una frase de contraseña.
|
«Área de autenticación» |
Conexión segura Por ejemplo: |
|
«Frase de paso» |
Por ejemplo: |
|
«Guardar información en la RAM» |
Si reinicia CODESYS, tendrá que volver a aceptar el certificado. |
|
«Guardar en disco» |
Si reinicia CODESYS, se utilizará el certificado guardado. |
|
«OK» |
Autentica con certificados de cliente mediante una frase de paso y establece la conexión. |
Diálogo para la autenticación con nombre de usuario y contraseña
Situación inicial: El servidor SVN está configurado de modo que exige un nombre de usuario y una contraseña para la autenticación.
|
«Área de autenticación» |
Conexión segura Por ejemplo: |
|
«Nombre de usuario» |
Por ejemplo: |
|
«Contraseña» |
Por ejemplo: |
|
«Guardar información en la RAM» |
Si reinicia CODESYS, tendrá que volver a aceptar el certificado. |
|
«Guardar en disco» |
Si reinicia CODESYS, se utilizará el certificado guardado. |
|
«OK» |
Establece la conexión y la autentica. |
: El certificado se guarda en la memoria de trabajo. A continuación, el cliente reconoce
en la sesión actual