Puede configurar una animación de la visualización del texto en la propiedad «Font variables». Todos los elementos básicos tienen esta propiedad, así como las tablas, las barras de desplazamiento y los campos de texto.
Por ejemplo: Animar el tamaño de letra
Requisito: Se abre un proyecto con una visualización.
-
Abra la visualización y añada un elemento «Rectangle».
La vista «Properties» muestra la configuración del elemento.
-
Configure la propiedad «Textos Texto» con
Important. -
En la aplicación, declare una variable conforme al tipo en el POU
PLC_PRG.iFontHeight : INT; -
Configure la propiedad «Font variables Size» con
PLC_PRG.iFontHeight. -
Implementar un cambio en el tamaño de la fuente.
iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;
-
Compila, descarga e inicia la aplicación.
La aplicación se ejecuta. Se abre la visualización. El rectángulo está etiquetado como
Important. El tamaño de letra aumenta de 1 a 20.