Introducción
Puede definir una regla de conversión cuando desee ajustar los datos para otro sistema de unidades. Estos datos se ejecutan para un orden de magnitud y una unidad de medida específicos.
Las reglas de conversión se definen en un objeto «Conversión de unidades». CODESYS implementa automáticamente cada regla de conversión como un bloque de funciones <name>_Impl y lo instancia como <name>. Cada regla de conversión tiene los métodos Convert y Reverse. Como resultado, puede utilizar un bloque de funciones como de costumbre. Ubicaciones
en las que se accede a una variable, puede vincular la variable a una regla de conversión.
El Asistente de entrada proporciona reglas de conversión en las categorías «Function Blocks» y «Instance Calls». Tras la ejecución, el resultado es un valor convertido según la regla de conversión.
En una visualización, una variable IEC configurada en una propiedad de elemento también puede vincularse a una regla de conversión.
-
Definición de conversiones de unidades
-
Definición de conversiones de unidades conmutables
-
Aplicación de las normas de conversión
-
Aplicación de las reglas de conversión inversa
-
Ejemplos
-
Configuración de una asignación de variables con conversión de unidades