Símbolo:
Función: Esta pestaña permite adaptar la fuente y su tamaño en la visualización en función del idioma. Los ajustes se aplican a todas las visualizaciones de la aplicación, incluido el Gestor de visualizaciones.
|
«Idioma» |
Idioma que se crea en las listas de texto del proyecto Ejemplo: en, es, ja Cada lengua creada en el proyecto se gestiona en una columna. Todas las listas de textos, incluidas las de las bibliotecas integradas, se analizan para comprobarlo. |
|
«Factor de tamaño» |
El factor afecta al tamaño de letra de todos los textos de la visualización. Por defecto: 1 Si el factor es inferior a 1, se reduce el tamaño del tipo. Si el factor es 1, todos los textos se muestran sin cambios, tal y como se define en «Propiedades». |
|
«Fuente <número>» |
Nombre de fuente con numeración Por ejemplo: Puede especificar cualquier número de fuentes por idioma. Para ello, haga clic en el campo situado bajo la abreviatura del idioma para abrir un cuadro de lista con las fuentes de idiomas instaladas. De este modo, se especifica que este tipo de letra se utilice para el idioma correspondiente. Dado que no todas las fuentes pueden estar disponibles en función del dispositivo o navegador, tiene la opción de especificar varias fuentes. En tiempo de ejecución, se comprueba de arriba abajo si la fuente está instalada o no. La primera fuente instalada se aplica en la pantalla. |
|
Resaltado en rojo de una célula |
El idioma resaltado ya no existe en las listas de texto del proyecto o de las bibliotecas. Este resaltado no está disponible en tiempo de ejecución. |
|
|
Añadir o eliminar una fuente |
|
|
Desplaza la fuente seleccionada una línea hacia arriba o hacia abajo Determina el orden en que se comprueba si la fuente está instalada o no. |
|
Menú contextual de una fila de tabla seleccionada |
|
|
«Borrar idioma» |
Se elimina la columna asociada. Esto es aconsejable sobre todo si los ajustes de la columna están resaltados en rojo. |
|
«Copiar configuración de idioma» |
Todos los ajustes de la columna se copian en el portapapeles. |
|
«Pegar configuración de idioma» |
Todos los ajustes de la columna se sobrescriben con los valores del portapapeles. |
|
«Reducción automática del tamaño de letra» |
Pista: Esto evita que un texto quede truncado al cambiar a un idioma que necesita más espacio. El requisito es que se disponga de un tipo de letra suficientemente pequeño. |
,
,
: Si el texto a mostrar no cabe en el campo de texto en el formato establecido, el
tamaño de la fuente se reduce automáticamente hasta que el texto quepa completamente
en el campo de texto.