Símbolo:
Función: El objeto se utiliza para configurar la variante de visualización basada en web para la visualización remota de la visualización del controlador en un navegador web. Esto permite el acceso remoto, la supervisión a distancia, así como el servicio y el diagnóstico de una aplicación a través de Internet.
Requisito: El objeto se inserta debajo del Gestor de Visualización, y el sistema de destino dispone de un servidor web compatible con CODESYS WebVisu. El servidor web permite la comunicación entre el sistema de destino y el navegador web.
|
«Iniciar visualización» |
Nombre de la visualización donde se muestra el inicio como CODESYS WebVisu. Pista: Utilice el Asistente de entrada para seleccionar otra visualización. |
|
«Nombre del archivo .htm» |
URL base de la página web. La URL también se especifica como dirección en el navegador web. Por ejemplo: Nota: Si utilizas un BeagleBone Black como dispositivo de visualización, entonces
tienes que tener en cuenta que un BeagleBone Black utiliza el puerto 9090 para su
servidor web. Una dirección IP válida es la siguiente: |
|
«Utilizar como página por defecto» |
Por ejemplo: Aviso: Aunque haya creado varias visualizaciones web, puede activar esta opción sólo para una página web y, por lo tanto, preestablecer sólo una página como página predeterminada. |
|
«Visualización de inicio de sesión» |
Visualización que se muestra al iniciar sesión en el CODESYS WebVisu Si está configurada la gestión de usuarios en tiempo de ejecución, se introduce aquí por defecto una visualización de la biblioteca como página de inicio de sesión. Esta visualización puede adaptarse o incluso sustituirse. |
|
«Frecuencia de actualización (ms)» |
Frecuencia de actualización (en milisegundos) en el navegador web |
|
«Tamaño del búfer de comunicación por defecto» |
Tamaño por defecto del buffer de comunicación (en bytes). Define la memoria máxima disponible para la transferencia de datos entre el cliente web y el servidor web. Por ejemplo: |
|
«Mostrar visualizaciones usadas» |
El enlace abre la pestaña «Visualizaciones» del editor «Visualization Manager». La pestaña proporciona información sobre las visualizaciones descargadas en las variantes de visualización. |
|
«Fijo» |
|
|
«Isótropo» |
|
|
«Anisótropo» |
|
|
«Utilizar opciones de escala para los diálogos» |
|
|
«Altura del cliente» |
Altura de la visualización (en píxeles). |
|
«Anchura del cliente» |
Anchura de la visualización (en píxeles). |
|
«Dibujo antialias» |
|
|
«Entrada de texto estándar con» |
Efecto: Cuando se configura una entrada de usuario para la entrada de texto por defecto, se selecciona una configuración de entrada para la acción de entrada «Escribir variable», y se configura el «Tipo de entrada» como «Por defecto», entonces los ajustes se utilizan aquí. |
|
«Tratar los toques como acciones del ratón» |
|
: La página especificada en
: Tamaño fijo de la visualización. Los valores utilizados son