El texto de salida de un elemento puede mostrar el valor de una variable mediante
un marcador de posición (%) con una definición de formato. Cuando se muestra el texto, se inserta el valor de
la variable en lugar del marcador de posición. El tipo de datos en la definición del
formato y de la variable tienen que ser idénticos.
La cadena mostrada aparece en la propiedad del elemento «Text». La variable aparece en la propiedad de la «variable de texto».
Los usuarios de visualización pueden especificar un texto en un elemento, en el que el texto, por ejemplo, se almacena y se muestra como una variable de salida de texto. La entrada del usuario debe corresponder al formato de entrada. El tipo de datos de la variable de salida de texto debe corresponder al tipo de datos definido para el formato de entrada.
La definición del formato del texto de entrada se encuentra en el diálogo «Configuración de entrada», en «Entrada de texto», en la acción de entrada «Escribir variable». La variable aparece en la propiedad de la «variable de texto».
-
Entero
-
Número de coma flotante en notación de coma fija
-
Número en coma flotante en notación exponencial
-
Tiempo en números enteros
-
Hora como número decimal
-
Hora del sistema
-
Fecha y hora
-
Texto
-
Signo de porcentaje