Introducción
Las entradas de usuario de una visualización se configuran para que ésta funcione.
Para ello, se configuran eventos de entrada en los elementos de visualización en los que se desencadenan acciones de seguimiento. La combinación de entradas de usuario y acciones de seguimiento se definen en la configuración «Entrada» de un elemento. Por ejemplo, puede seleccionar un clic del ratón en un elemento como evento de entrada y abrir un diálogo como acción de entrada.
También se pueden configurar eventos de teclado que desencadenen acciones en una vista de visualización específica cuando se produzcan los eventos. Este tipo de configuración de entrada se programa para una visualización en su editor «Keyboard Configuration».
Además, se pueden configurar eventos de teclado que se producen en todas las visualizaciones programadas en la aplicación. Este tipo de configuración de entrada se establece por aplicación debajo del Gestor de Visualización en la pestaña "Teclas de acceso rápido predeterminadas".
La entrada se realiza normalmente con el ratón y el teclado como dispositivo de control. También puede configurar una operación de usuario mediante gestos.
Si un dispositivo de visualización no está equipado con un ratón, puede activar el manejo estándar del teclado. A continuación, el usuario puede manejar la visualización sólo con el teclado, navegando con las teclas de flecha y activando eventos pulsando la tecla [Enter].
Si un dispositivo de visualización no está equipado con un teclado, puede llamar a un teclado virtual o a un teclado numérico virtual.




AVISO

Configure los eventos de teclado sólo para las teclas compatibles con el dispositivo de visualización.
Orden de procesamiento de los eventos de teclado
-
Manejador de eventos de la aplicación. Requisito: El manejador de eventos está activado.
-
Eventos del manejo estándar del teclado
-
Eventos de operación del teclado configurados en la pestaña «Visualization Manager» - «Default Hotkeys».
-
Los eventos de operación del teclado configurados en la pestaña "Configuración de teclas de acceso rápido" para la visualización activa.
-
Configuración de entradas de usuario para elementos de visualización
-
Configuración del reconocimiento de gestos
-
Configurar la introducción de texto con el teclado virtual
-
Configuración de atajos de teclado
-
Captura de eventos de entrada del usuario