Introducción
Los textos y los tooltip de las visualizaciones se gestionan en listas de texto y pueden mostrarse en distintos idiomas. Para alternar una visualización entre los idiomas disponibles, configure un elemento de visualización con la configuración de entrada correspondiente para "cambiar el idioma".
Existen textos estáticos que se gestionan en «GlobalTextList» (generados automáticamente) y textos dinámicos a partir de listas de texto creadas. Un texto dinámico puede modificarse en tiempo de ejecución con una variable que define el índice de la entrada de la lista de texto. Los textos estáticos son etiquetas fijas dentro de una visualización; los textos dinámicos suelen utilizarse para mostrar valores variables o mensajes de error.
Para crear y utilizar listas de texto, véase: .
Puede modificar el aspecto y el formato de los textos y las descripciones emergentes con las propiedades de los elementos «Propiedades de texto» y «Variables de fuente».
Para que se muestren las cadenas Unicode, debe activar la opción «Usar cadenas Unicode» en la pestaña «Configuración» del «Gestor de visualización».
-
Configuración del cambio de idioma para textos de listas de texto
-
Configuración de fuentes para un idioma