La instalación de configuraciones en armarios blindados puede ser necesaria en aplicaciones de transporte. Siga las instrucciones específicas del certificado de homologación de tipo aplicable.
Los certificados disponibles pueden encontrarse en Internet
-
Abrir la página de inicio del producto, por ejemplo ⮫ DO526
-
En el centro de la página, haga clic en [Descargas].
Se abre una ventana a dos columnas en la página con todos los documentos disponibles.
-
En la columna izquierda de la página de descargas, haga clic en [Certificado].
Todos los certificados disponibles figuran en la columna de la derecha.
En la lista de certificados, los certificados marítimos pueden identificarse por el título. El título consiste en la abreviatura de la sociedad de clasificación marítima seguida de las palabras: Certificado de homologación. Por ejemplo "Certificado de aprobación de tipo DNV: ...".
Conexiones
Las conexiones entre el armario eléctrico, las placas de montaje, la barra PE y la barra de apantallamiento deben tener una impedancia baja.
Conexión a tierra
Conecte a tierra las puertas del armario eléctrico con conductores cortos y muy flexibles.
Iluminación del armario eléctrico
Utilice únicamente iluminación con supresión de interferencias.
Para alimentar el PC
Utilice la toma de corriente situada en el interior del armario eléctrico.