Existen dos posibilidades para acceder a los mensajes de diagnóstico en la aplicación IEC:
-
Diagnóstico del sistema: Acceso a los mensajes de diagnóstico de todo el PLC
-
Diagnóstico del aparato: Acceso a los mensajes de diagnóstico de un aparato
Para ambas posibilidades se definen tipos de datos comunes (estructuras y enumeraciones) en la biblioteca AC500_DiagTypes⮫ «Tipos de datos en la biblioteca AC500_DiagTypes». La biblioteca se incluye automáticamente en el proyecto PLC.
Los detalles sobre cómo integrar y utilizar bloques de funciones para recibir mensajes de diagnóstico de la CPU y los dispositivos de bus de campo se ofrecen en ejemplos de aplicación: ⮫ ejemplo de aplicación para diagnóstico en aplicación IEC, ⮫ ejemplo de aplicación para diagnóstico.
Texto mostrado
Para la salida de mensajes de diagnóstico en formato textual Automation Builder y la aplicación IEC utilizan listas de texto. Ambas aplicaciones utilizan las mismas listas de texto. Las listas de texto forman parte de la descripción del dispositivo. Al insertar un nuevo dispositivo en el árbol de dispositivos del proyecto, se carga la lista de texto correspondiente. Estas listas de texto forman parte del programa del PLC y se descargarán en el PLC.
Es necesario incluir una visualización, aunque no se vaya a utilizar. ⮫ «CODESYS Visualization»
Sin visualización no se incluirán las listas de texto.
Las listas de texto se generan automáticamente. Le recomendamos que no los modifique manualmente, ya que los cambios pueden sobrescribirse automáticamente y sin previo aviso.
Texto mostrado para 3rd party devices
Las listas de texto para dispositivos de 3rd parte se crean durante la lectura de las hojas de descripción de dispositivos, por ejemplo, archivos GSDML para dispositivos de E/S PROFINET.
El nombre de una lista de texto para un dispositivo de E/S PROFINET es: Diag_PNIO_Vendor ID_Device ID
Ejemplo
CI501-PNIO: Diag_PNIO_26_22
26 = ID de proveedor ABB, 22 = ID de dispositivo CI501-PNIO
La lista de textos para los módulos de E/S AC500 PROFINET contiene todos los textos necesarios para el diagnóstico estándar PROFINET y la gestión de alarmas de proceso AC500.
Los textos utilizados dependen del parámetro «Selección del método de diagnóstico»: Haga doble clic en un módulo de E/S PROFINET y abra la pestaña «General».