El protocolo «CAA SerialCom» es el protocolo estándar serie de CODESYS. Permite a los usuarios aplicar un protocolo personalizado.
La forma de implementar una comunicación serie para código ASCII a través de RS232 o RS485 dentro de un PLC AC500 o AC500-eCo se describe en un ejemplo de aplicación ⮫ . La implementación descrita se basa en la biblioteca AC500_Com que implementa la biblioteca CAA SerialCom para establecer una conexión a través de las interfaces COM.
Ajuste por defecto
Al crear un nuevo proyecto, el protocolo «CAA SerialCom» se conecta automáticamente al puerto «COM_1» de un PLC.
Cambiar a la configuración predeterminada
-
Haga clic con el botón derecho en el nodo adjunto al nodo «COM_1» en el árbol de dispositivos y haga clic en «Eliminar».
El nodo vuelve al protocolo «CAA SerialCom».
Parámetros
Dado que «CAA SerialCom» no representa un protocolo "real", no se requieren parámetros específicos. Todos los ajustes comunes se encuentran en la pestaña «COM_1» tras hacer doble clic en el nodo «COM_1».