La enumeración teHwId especifica el componente de hardware como ubicación de un mensaje de diagnóstico.
|
Nombre |
Inicial |
Comentario |
|---|---|---|
|
eDiagHwId_CPU |
0 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a la propia CPU, como "batería", "tarjeta sd", etc. |
|
eDiagHwId_Coupler1 |
1 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 1. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_Coupler2 |
2 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 2. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_Coupler3 |
3 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 3. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_Coupler4 |
4 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 4. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_Coupler5 |
5 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 5. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_Coupler6 |
6 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 6. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_COM1 |
7 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a COM1. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_COM2 |
8 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a COM2. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_CAN |
9 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a la interfaz CAN. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_OnboardIO |
10 |
E/S integradas, sólo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_OptionBoard1 |
11 |
Tarjeta opcional 1, sólo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_OptionBoard2 |
12 |
Tarjeta opcional 2, sólo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_OptionBoard3 |
13 |
Tarjeta opcional 3, sólo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_IOBus |
14 |
Bus de E/S |
|
eDiagHwId_ETH1 |
15 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a ETH1. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
|
eDiagHwId_ETH2 |
16 |
Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a ETH2. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia) |
El ID de hardware HwId sólo se utiliza para la salida de diagnóstico en la pantalla de la CPU para identificar la ubicación de un mensaje de diagnóstico⮫ «Diagnóstico en la pantalla de la CPU».