|
Comportamiento de intercambio en caliente |
E/S central |
|---|---|
|
Comportamiento de arranque con módulo E/S desconectado o dañado en hot swap terminal unidad TU5xx-H |
El sistema y los módulos de E/S conectados al módulo procesador están arrancando (excepto el módulo desenchufado o dañado cuando se enchufa en la unidad terminal de intercambio en caliente). Tan pronto como el módulo de E/S correcto y operativo se enchufa en la unidad terminal, el módulo está configurado y listo para arrancar. No es necesario ningún ajuste específico. |
|
Comportamiento de arranque con un tipo de módulo de E/S incorrecto en cualquier terminal Unidad |
El sistema y los módulos de E/S no se inician |
|
Diagnóstico de la presencia de intercambio en caliente terminal unidad |
Diagnóstico mediante el comando del navegador PLC "io-bus desc" en Automation Builder. A continuación, el navegador PLC proporciona una visión general de los módulos del bus de E/S , incluida la posición de las unidades terminales de intercambio en caliente en el bus de E/S . En el programa de aplicación esto se puede detectar con un bloque de función "IoModuleHotSwapInfo" (Library: AC500_Io/Function Blocks/I/O-Bus). Se necesita una instancia de bloque de funciones por unidad terminal en el bus de E/S . El bloque de funciones proporciona cinco salidas que proporcionan información sobre el número de slut, la capacidad de intercambio en caliente y el estado enchufado/desenchufado del módulo de E/S |
|
Diagnóstico mientras se extrae el módulo de intercambio en caliente o el módulo (montado en el terminal de intercambio en caliente Unidad ) ha dejado de funcionar. |
Si se extrae el módulo, se genera el diagnóstico Err 9480 "Módulo extraído de la unidad terminal de intercambio en caliente". |
|
Diagnóstico después de conectar el módulo de E/S en la unidad de intercambio en caliente terminal |
El error de diagnóstico 9480 se reconoce automáticamente en |