Los LED situados debajo de la pantalla indican el estado del módulo procesador.
|
LED |
Estado |
Color |
LED = ON |
LED = APAGADO |
El LED parpadea |
|---|---|---|---|---|---|
|
LED de encendido (PWR) |
Indica el estado de la fuente de alimentación del módulo procesador |
Verde |
Hay tensión (24 V CC) |
Falta tensión |
- |
|
LED de funcionamiento (RUN) |
Indica el estado de actividad del módulo procesador |
Verde |
El módulo procesador está en modo RUN |
El módulo procesador está en modo STOP |
Si el LED parpadea rápidamente (4 Hz), la actualización del firmware ha finalizado sin errores. Si el LED Run parpadea rápidamente (4 Hz), alternando con un parpadeo del LED Run, el firmware está actualizado. Para aplicar el modo de arranque 1, mantenga pulsada la tecla de función RUN durante el procedimiento de arranque. En este caso, el LED Run parpadea lentamente (1 Hz). Una descarga posterior del proyecto (desde Automation Builder) cancela el parpadeo. |
|
LED de error (ERR) |
Indica un error |
Rojo |
Se ha producido un error. |
No se han producido errores o sólo advertencias. |
Si el LED Error parpadea lentamente (1 Hz), la actualización del firmware de la tarjeta de memoria ha finalizado con errores. Si el LED Error parpadea rápidamente con AC500 en pantalla, se ha producido un error fatal del sistema. Si el LED Error parpadea rápidamente (4 Hz) alternando con un LED Run parpadeante, el firmware está actualizado. |
Un módulo procesador en funcionamiento se indica con el estado RUN en la pantalla, un módulo procesador desactivado se indica con el estado STOP. En ambos casos, la retroiluminación de la pantalla está apagada.