Haga doble clic en el nodo «IO_Bus» en el árbol de dispositivos para abrir la configuración del bus de E/S.
Están disponibles los siguientes parámetros:
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Ejecutar en fallo de configuración |
No |
No |
En caso de fallo de configuración, el programa de usuario no se iniciará. |
|
Sí |
El programa de usuario también se lanzará en caso de error de configuración en el Bus de E/S. |
||
|
Tiempo máximo de espera |
3000 |
0...120000 |
Tiempo máximo de espera para entradas válidas. |
En el caso de un Módulo de E/S digital, los canales se proporcionan como WORD, BYTE y BOOL. Dado que las entradas analógicas también pueden configurarse como entradas digitales, el bit 0 de cada canal también está disponible como BOOL.
El nombre simbólico de un canal puede introducirse delante de la cadena "AT" en la declaración del canal.
Todos los canales deben tener un nombre simbólico y en el código del programa sólo deben utilizarse nombres simbólicos. Si la configuración del hardware ha cambiado o si se quiere descargar el proyecto a un PLC con otra configuración de hardware y por tanto hay que cambiar la configuración del PLC, las direcciones de las entradas y salidas pueden cambiar. En caso de programación simbólica (es decir, se utilizan nombres simbólicos), no es necesario modificar el código del programa.