El parámetro «Comportamiento del PLC tras caída de tensión» permite configurar el comportamiento de la CPU en caso de caídas de tensión breves.
Si se utiliza la configuración predeterminada «Halt», la CPU pasa al modo STOP si se produce una caída de tensión breve >10 ms. Se requiere un nuevo ciclo de encendido.
Si se utiliza el ajuste «Reboot», la CPU se reiniciará después de que la fuente de alimentación haya recuperado el valor nominal.