AVISO

Tras devolver una licencia de tiempo de ejecución AC500, el sistema PLC pasa al modo «Stop» al cabo de 24 h.
Devolución de una licencia sin tarjeta de memoria
Una licencia que ha sido instalada en un dispositivo PLC puede ser devuelta e instalada en otro dispositivo PLC.
El PC y el dispositivo PLC están conectados. En caso de que no haya conexión, realice la activación a través de la tarjeta de memoria ⮫ «Devolución de una licencia mediante tarjeta de memoria».
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo PLC y seleccione «Devolver licencia activa» en el menú «Licencias en tiempo de ejecución».
Se inicia un asistente. Sigue las instrucciones.
-
Introduzca la clave de activación de la licencia y haga clic en «Devolver licencia».
Los resultados del proceso de devolución se mostrarán en el cuadro de diálogo.
La licencia del dispositivo PLC se elimina y puede utilizarse ahora para otro dispositivo PLC.
Devolución de una licencia mediante tarjeta de memoria
Cuando el PLC no está conectado al PC (PLC desconectado) es posible devolver una licencia a través de la tarjeta de memoria.
-
Inserte la tarjeta de memoria en el PC y ejecute «Runtime Licensing Prepare PLC license SD card » en el nodo PLC.
-
Coloque la tarjeta de memoria en el PLC.
-
Realice «power cycle» después de una actualización exitosa reinicie el PLC y conéctese al PLC.
La licencia se retira del PLC.
-
Coloque la tarjeta de memoria en el PC.
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo PLC y seleccione «Devolver licencia activa» en el menú «Licencias en tiempo de ejecución».
Se inicia un asistente. Sigue las instrucciones.
-
Introduzca la clave de activación de la licencia y haga clic en «Devolver licencia».
-
Haga clic en [Examinar] y seleccione la carpeta raíz de la tarjeta de memoria.
Se inicia la devolución de la licencia.
-
Coloque la tarjeta de memoria en el dispositivo PLC y reinicie el PLC.
La licencia del dispositivo PLC se elimina y puede utilizarse ahora para otro dispositivo PLC.
-
Para completar el proceso de concesión de licencias, debe cargarse un archivo de recibo de licencia en el servidor de licencias ABB.
Guarde el archivo de recibo de licencia y cárguelo manualmente desde un PC con conexión a Internet en ⮫ http://lc.codemeter.com/32838/depot/index.php.
Se devuelve una confirmación de licencia.