SA0051: Operaciones de comparación con variables BOOL
SA0052: Funcionamiento inusual del cambio
SA0053: Desplazamiento bitwise demasiado grande
SA0054: Comparaciones de REAL/LREAL para igualdad / desigualdad
SA0055: Comparaciones innecesarias de operandos sin signo
SA0056: Constante fuera de rango válido
SA0057: Posible pérdida de decimales
SA0058: Operaciones con variables de enumeración
SA0059: Operaciones de comparación que devuelven siempre TRUE o FALSE
SA0060: Cero utilizado como operando inválido
SA0061: Operación inusual en el puntero
SA0062: Usos de TRUE o FALSE en expresiones
SA0063: Operaciones posiblemente no compatibles con 16 bits
SA0064: Adición de puntero
SA0065: Suma incorrecta del puntero al tamaño de la base
SA0066: Usos de los resultados temporales