Configuración de los parámetros de comunicación
Para configurar la comunicación entre el PC y el PLC, por ejemplo, para descargar el programa compilado, hay que configurar los parámetros de comunicación.
La dirección IP de su PC debe pertenecer a la misma clase que la dirección IP de la CPU.
El ajuste de fábrica de la dirección IP de la CPU es 192.168.0.10.
La dirección IP de su PC debe ser 192.168.0.X. Evite X = 10 para evitar un conflicto de IP con la CPU.
La máscara de subred debe ser 255.255.255.0.
Cambio de la dirección IP
-
Abra el panel de control de Windows. Haga clic en «Red e Internet Centro de redes y recursos compartidos».
-
Haga clic en «Cambiar la configuración del adaptador».
Si utiliza una red existente con varios dispositivos, preste atención a las reglas de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema.
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en «Conexión de área local (Ethernet)» y seleccione [Propiedades].
-
Haga doble clic en «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».
-
Introduzca la dirección IP y la máscara de subred que desee.