Visión generalPermalink

El análisis estático se realiza en el proyecto actual sólo para el código de la aplicación. No se analizan las bibliotecas ni sus códigos fuente.

El análisis estático de CODESYS le ayuda durante la implementación a escribir un código mejor y más legible y a identificar partes del programa conflictivas o no compatibles. En particular, se revelan las posibles fuentes de error. Por ejemplo, se identifican las ubicaciones en las que aún se encuentra el código de prueba. O se encuentran punteros que no se comprueban a 0 antes de hacer referencia a ellos. O (con la regla SA0119) se analizan las ubicaciones en las que se utiliza la orientación a objetos y se pasa a otro entorno de desarrollo, que no admite la orientación a objetos, por lo que resulta imposible. Como resultado, se garantiza la portabilidad del código.

Para los errores notificados por el análisis estático basado en la información de precompilación, existe la posibilidad de gestionar los errores de forma inmediata ("Quickfix"). Esto le permite encontrar y corregir rápidamente las ubicaciones en el código de las que se informa durante el análisis.

Para mejorar la legibilidad del código fuente, puede definir convenciones de nomenclatura y comprobar su cumplimiento.

Además, para evaluar la calidad del código, puede ver las métricas determinadas a partir del código fuente. Algunos ejemplos son la métrica McCabe como medida de comprobabilidad del código, o la complejidad cognitiva como medida de legibilidad y mantenibilidad del código fuente. El análisis del flujo de datos realizado en el análisis estático se basa en el principio de propagación constante.

Ejemplo de aplicación

Ejemplo de aplicación

La herramienta Pro Static Analysis puede utilizarse para comprobar el código fuente durante la programación o con fines de depuración para identificar posibles puntos débiles del código. El uso y las ventajas de la herramienta Pro Static Analysis se describen en el ejemplo de aplicación ‎⮫ Pro Static Analysis tool.

  • Con el comando de menú Crear → Realizar análisis estático se activa explícitamente el análisis estático.

  • En el cuadro de diálogo Configuración, se activa un análisis estático que se realiza automáticamente después de cada compilación de código.

  • Las sentencias pragma se utilizan para excluir partes individuales o bloques de código del análisis.

  • En el cuadro de diálogo Reglas, puede averiguar qué reglas están configuradas, cómo se activan y cuándo se ejecutan las comprobaciones de la regla correspondiente. Allí activas las normas que son relevantes para ti.

  • En el cuadro de diálogo Convenciones de nomenclatura, asigne un prefijo a cada tipo de datos, tal y como se espera que aparezca en las declaraciones. Se informa de las desviaciones.

  • En la Configuración del análisis estático: Métricas, se activan las métricas relevantes para usted.

  • Con el comando "Mostrar complejidad cognitiva para el editor actual", los incrementos determinados se muestran línea por línea en el editor activo.

  • El comando "Mostrar valores de propagación constante para el editor actual" analiza detalladamente el flujo de datos en el editor activo y lo muestra ruta por ruta. En función de ello, es posible mejorar el código.