Filosofía de control del modo de control de nivelPermalink

El control de nivel se basa en dos modos.

  • Modo de vaciado

  • Modo de llenado

El modo de control de nivel sigue esta secuencia de funcionamiento:

  • El «PmpLevelComparator» compara el nivel real («ActLevel») con los niveles de inicio establecidos («StartLevel» [1...8]). En base a la cual el comparador decide la demanda - «NoOfPumpDemand». Esta demanda va como información de entrada al «PmpLevelDistributor».

  • A continuación, el «PmpLevelDistributor» pone en marcha las bombas necesarias. En caso de que las bombas se accionen mediante VFD, el distribuidor también proporciona la referencia de velocidad a cada bomba. La información de qué bomba debe iniciarse en la secuencia se facilita al distribuidor mediante «PmpSequenceGen».

Diagrama de tiempo: Modo de vaciado

Timing_Diagram - Emptying_Mode_in_Level_Control

Diagrama de tiempo: Modo de llenado

Timing_Diagram - Filling_Mode_in_Level_Control