Inicio de sesión en la CPU y descarga de programasPermalink

Al iniciar sesión en la CPU, el proyecto se carga en el módulo del procesador. Al iniciar sesión por primera vez, también se carga la configuración del hardware.

  1. 01.04.06

    En el menú Automation Builder, selecciona «En línea  Iniciar sesión [PLC_AC500_V3]».

    Se abre un cuadro de diálogo.

  2. Seleccione [Sí] para descargar la aplicación al PLC.

    01.04.07

    El PLC está en modo "parada".

  3. 01.05.02_icon_start

Cuando la CPU se encuentra en modo RUN, es decir, en modo de ejecución de programa, una descarga provoca el cambio automático al modo «stop». ¡En el modo de parada, la CPU no controla el sistema!

Siempre que se seleccione el comando «Iniciar sesión», es necesario leer atentamente el texto del cuadro de diálogo para comprender el comportamiento de la CPU antes de confirmar la operación.

Comportamiento predeterminado de la descarga en la CPU:

  • El proyecto se almacena en la memoria RAM.

  • El proyecto se almacena en la memoria flash EEPROM, siempre que se haya creado una aplicación de arranque.