Conversión de un proyecto AC500 V2 en un proyecto AC500 V3Permalink

Ejemplo de aplicación

Un proyecto configurado para un PLC V2 AC500 se puede convertir en un proyecto de PLC V3 AC500. La conversión se realiza principalmente en Automation Builder; sin embargo, hay que llevar a cabo varios pasos manualmente. El procedimiento completo de conversión de un proyecto V2 a un proyecto V3 se describe en una ‎⮫ nota de aplicación.

El ejemplo de aplicación ‎⮫ AC500 «Migración de V2 a V3 con Modbus» describe cómo actualizar proyectos Modbus TCP o RTU de AC500 V2 a AC500 V3.