Montaje y desmontaje de la base del terminalPermalink

Montaje y desmontaje en carril DIN

  1. Montaje en carril DIN de 7,5 mm o 15 mm.

  2. Monte la base de terminales/base de terminales del módulo de funciones:

    TB_TF_TU_Assembly

    La base del terminal se coloca en el carril DIN por arriba y luego se encaja por abajo.

  3. El desmontaje se realiza en orden inverso.

    TB_TF_Disassembly

Mounting with screws

If the terminal base should be mounted with screws, wall mounting accessories TA526 must be inserted at the rear side first . These plastic parts prevent bending of the terminal base while screwing on.

Terminal base

Number of TA526 wall mounting accessories

TB560x

TB561x

1

TB562x

TB564x

TB566x

2

Fig. 12: Bases terminales, fijación con tornillos

TB_Assembling_with_screws

Fig. 13: Bases de bornes de módulos de función, fijación con tornillos

TF501_Assembling_with_screws

Al montarlo en la pared, la base del terminal se conecta a tierra a través de los tornillos.

  • Los tornillos deben tener una superficie conductora (por ejemplo, acero cincado o latón niquelado).

  • La placa de montaje debe estar conectada a tierra.

  • Los tornillos deben tener un buen contacto eléctrico con la placa de montaje.

Consejo práctico

El siguiente procedimiento le permite utilizar los módulos montados como plantilla para taladrar orificios en el panel. Debido a la tolerancia de los orificios de montaje del módulo, es importante seguir estos procedimientos:

  1. En una superficie de trabajo limpia, no monte más de 3 módulos (por ejemplo, una base terminal y dos unidades terminales).

  2. Utilizando los módulos montados como plantilla, marque cuidadosamente el centro de todos los orificios de montaje de los módulos en el panel.

  3. Vuelva a colocar los módulos montados en la superficie de trabajo limpia, incluidos los módulos montados anteriormente.

  4. Taladre y rosque los orificios de montaje para los tornillos (se recomienda M4 o #8).

  5. Vuelva a colocar los módulos en el panel y compruebe la correcta alineación de los orificios.

  6. Fije los módulos al panel utilizando los tornillos de montaje.

    Si va a montar más módulos, monte sólo el último de este grupo y aparte los demás. Esto reduce el tiempo de remontaje durante el taladrado y roscado del siguiente grupo.

  7. Repita los pasos para todos los módulos restantes.