Configuración de los parámetros de comunicación en WindowsPermalink

Configuración de los parámetros de comunicación

Para establecer la comunicación entre el ordenador y el PLC, por ejemplo, para descargar el programa compilado, es necesario configurar los parámetros de comunicación.

La dirección IP del ordenador debe pertenecer a la misma clase que la dirección IP de la CPU.

La dirección IP predeterminada de la CPU es 192.168.0.10.

La dirección IP del ordenador debería ser 192.168.0.X (evita que X sea igual a 10 para evitar un conflicto de direcciones).

La máscara de subred debe ser 255.255.255.0.

Cambio de la dirección IP

  1. Abre el Panel de control de Windows. Haga clic en «Estado de la red  Centro de redes y recursos compartidos».

  2. Selecciona «Cambiar la configuración del adaptador».

    Si se utiliza una red ya existente con varios dispositivos, es necesario respetar las normas de la red o consultar al administrador del sistema.

  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en «Conexión de área local (Ethernet)» y seleccione [Propiedades].

  4. SE_Local_Area_Connection_Properties

    Haga doble clic en «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».

  5. SE_Internet_Protocol_Version

    Introduce la dirección IP y la máscara de subred requeridas.