¿Qué es un proyecto?
-
Un proyecto contiene los objetos necesarios para crear un programa controlador ("aplicación"):
-
POUs puros, por ejemplo programas, bloques de función, funciones y GVLs.
-
Objetos que también son necesarios para poder ejecutar la aplicación en un PLC. Por ejemplo, configuración de tareas, gestor de bibliotecas, configuración de símbolos, configuración de dispositivos, visualizaciones y archivos externos.
-
-
En un proyecto, puedes programar varias aplicaciones y conectar varios dispositivos controladores.
-
CODESYS gestiona POUs específicos de dispositivos y aplicaciones en la vista «Devices» ("árbol de dispositivos") y POUs de todo el proyecto en la vista «POUs».
-
Para la creación de proyectos, existen plantillas que ya contienen determinados objetos.
-
Las configuraciones básicas y la información del proyecto se definen en «Configuración del proyecto» y «Información del proyecto». Por ejemplo:
-
Configuración del compilador
-
Gestión de usuarios
-
Autor
-
Datos sobre el archivo del proyecto
Existen ajustes para la compatibilidad de versiones del proyecto en los cuadros de diálogo de configuración de «Entorno del proyecto».
-
-
Un proyecto se guarda como un archivo en el sistema de archivos. Como opción, puede empaquetarlo junto con archivos e información relevantes para el proyecto en un archivo de proyecto. También es posible guardar archivos en un sistema de gestión de código fuente como SVN.
-
Cada proyecto contiene información sobre la versión de CODESYS con la que se creó. Cuando lo abra en otra versión, CODESYS le notificará las actualizaciones posibles o necesarias en cuanto a formato de archivo, versiones de bibliotecas, etc.
-
Puede comparar, importar/exportar proyectos y crear documentación para ellos.
-
Puedes proteger un proyecto para que no se modifique, o incluso protegerlo completamente para que no se lea. Mediante la gestión de usuarios, puede controlar selectivamente el acceso al proyecto e incluso a objetos individuales del proyecto.
Archivos generados automáticamente
Al crear, guardar o exportar, pueden crearse archivos cuyas extensiones se enumeran brevemente aquí para una mejor comprensión. Algunos de los ficheros se generan cuando se accede por primera vez al PLC y se crea la aplicación de arranque. La lista no pretende ser completa.
|
Extensión del archivo |
Descripción |
|---|---|
|
*.opt |
Opciones específicas del proyecto. |
|
*.bootinfo |
Se creará durante la creación del proyecto de arranque. Al crear un proyecto de arranque se crea el bootinfo. Para que no haya que leerla por completo para saber si la información es relevante, las sumas de comprobación se crean en un archivo aparte. |
|
*.bootinfo_guids |
Contiene el CRC del bootinfo. |
|
*.crc |
Suma de comprobación de la aplicación de arranque. |
|
*.compileinfo |
Se creará al descargar el proyecto. El compileinfo se carga al abrir el proyecto, al iniciar la sesión se comprueba si coincide con el proyecto en el controlador, si no se comprueban los bootinfo-Guids y si coinciden entonces se carga el bootinfo. |
|
*.xml |
Contiene los símbolos exportados mediante symbolconfig symbolfile. |
|
*.precompilecache |
La caché de precompilación sólo es relevante al cargar el proyecto. Esto es más rápido si la caché está disponible. |
|
*.app |
Expediente de solicitud. Una aplicación de arranque es la aplicación que se inicia automáticamente al encender o arrancar el controlador. Para que esto ocurra, la aplicación en el controlador debe existir como archivo. |