Ya al programar en CODESYS, CODESYS Static Analysis ayuda a escribir código más legible y a detectar configuraciones contradictorias o no compatibles. En particular, se pueden identificar fuentes potenciales de error, como código de prueba o punteros que no han sido comprobados para 0 antes de dereferenciarlos. Con comprobaciones específicas, puede asegurarse de que el código es portable. Por ejemplo: El análisis debe informar del uso de recursos del lenguaje para la orientación a objetos porque el código se va a ejecutar en plataformas que no admiten la orientación a objetos.
El análisis comprueba el código fuente del proyecto CODESYS e informa de cualquier desviación de determinadas reglas de codificación, convenciones de nomenclatura o palabras clave e identificadores permitidos. CODESYS Static Analysis se basa en el conjunto de reglas definido en las Directrices de codificación de PLCopen y lo amplía con opciones de comprobación adicionales.
Puede visualizar las desviaciones detectadas como errores o advertencias en la vista de mensajes antes de que el proyecto se descargue en el sistema de destino. En el caso de los errores notificados por el análisis estático a partir de la información de precompilación, es posible gestionar los errores de forma inmediata ("Quickfix").
Puede activar el análisis estático explícitamente haciendo clic en «Build Run Static Analysis», o dejar que se ejecute automáticamente en cada generación de código. La ejecución automática se activa en el cuadro de diálogo «Static Analysis» de la configuración de proyectos. En este cuadro de diálogo también se configura detalladamente lo que se va a comprobar. Puede utilizar declaraciones pragma para excluir partes individuales del código de la comprobación.
Para evaluar la calidad del código, también puede mostrar las métricas seleccionadas que CODESYS Static Analysis detecta en su código en una vista independiente. Un ejemplo de ello es la métrica McCabe, que mide la complejidad ciclomática e indica el número de caminos de ejecución que pueden procesarse durante la ejecución del código.




AVISO

El análisis se realiza sólo para el código de las aplicaciones del proyecto actual. Las bibliotecas no se tienen en cuenta.
El sistema de desarrollo CODESYS contiene una versión ligera del análisis estático ampliada por CODESYS Static Analysis.
Ejemplo de aplicación
Ejemplo de aplicación
La herramienta Pro Static Analysis puede utilizarse para comprobar el código fuente durante la programación o con fines de depuración para identificar posibles puntos débiles del código. El uso y las ventajas de la herramienta Pro Static Analysis se describen en el ejemplo de aplicación ⮫ Pro Static Analysis tool.