Instalación de Automation BuilderPermalink

Condiciones previas

Se necesitan derechos de administrador en el ordenador para instalar Automation Builder.

En caso de instalación de una actualización:

Cree un archivo de proyecto antes de actualizar Automation Builder. Los archivos de proyecto contienen todos los datos del proyecto, incluidos los que no se almacenan con un archivo *.project, por ejemplo, los archivos de descripción de dispositivos de terceros.

⮫ «Creación de un archivo »

Instalación

  1. Ve a ‎⮫ abb.com/automationbuilder para acceder a la página de inicio Automation Builder.

  2. Haz clic en «Descargas» y confirma la descarga de la última versión disponible del software «Automation Builder».

    Para instalar una versión anterior de «Automation Builder», haz clic en «Automation Builder  Descargas de Automation Builder» y descarga la versión que desees.

  3. Abra el instalador descargado y siga las instrucciones del gestor de instalación.

  4. Installation_V3

    Mantén el tipo de instalación predeterminado «Premium Edition», si está disponible.

  5. Seleccione los paquetes de software que desea instalar:

    Active la casilla «PLC - AC500 V3».

  6. Haga clic en «Descargue e instale» y siga las instrucciones de la instalación.