Ingeniería de variadores con PROFINETPermalink

El intercambio de datos a través de PROFINET entre los variadores de ABB y un PLC AC500 V3 se puede configurar fácilmente utilizando cualquier variador compatible basado en el perfil de comunicación de ABB. Los convertidores ABB compatibles actualmente son ACS380, ACS480, ACS580, ACS880, DCS880 y ACS380-E.

Automation Builder genera automáticamente las configuraciones de PLC y Drive correspondientes:

  • Para el intercambio cíclico de datos: se configuran los nombres de las etiquetas, las descripciones y los tipos de PDO. Se pueden añadir o modificar otros datos antes de que la configuración se escriba directamente en la Drive conectada.

  • Para el intercambio de datos acíclico: una vez definidos los datos que se van a intercambiar, se generan las GVL correspondientes con etiquetas y descripciones, así como bloques de funciones para actualizar los valores, que pueden llamarse fácilmente dentro de la aplicación.

Configuración

Añada el accionamiento ABB basado en el módulo de comunicación y el perfil PROFINET debajo del nodoPROFINET IO Controller en el árbol del proyecto Automation Builder. Se ofrecen las siguientes variantes de accionamientos ABB compatibles.

Drive_PROFINET_configuration

La configuración del convertidor ABB añadido se realiza en los editores «Overview» y «Process data».