Las entradas y salidas que no utilizan los contadores están disponibles para otras tareas.
Leyenda:
-
«A» se refiere al canal de entrada A.
-
«B» se refiere al canal de entrada B.
-
«C» hace referencia al canal de salida C.
|
Modo de funcionamiento |
Función |
Entradas y salidas utilizadas |
Notas |
|---|---|---|---|
|
0 |
Sin contador |
ninguno |
Este modo de funcionamiento se selecciona si el contador rápido integrado no es necesario. |
|
1 |
Un contador de cuenta atrás |
A = Entrada de recuento C = Valor final alcanzado |
La entrada de contaje y la salida "Valor final alcanzado) se habilitan mediante el bit EN = TRUE dentro del byte de control. |
|
2 |
Contador de una cuenta ascendente con entrada de habilitación mediante terminal |
A = Entrada de recuento B = Entrada de activación C = Valor final alcanzado |
La entrada de habilitación activa la entrada de recuento y la salida "valor final alcanzado". El contador sólo se habilita si la entrada de habilitación = TRUE (señal 1) Y el bit EN = TRUE dentro del byte de control. |
|
3 |
Dos contadores arriba/abajo |
A = Entrada de recuento 0 B = Entrada de recuento 1 |
Con este modo de funcionamiento, existen dos contadores independientes entre sí. El estado "Valor final alcanzado" sólo puede leerse a partir de los dos bytes de estado. No es legible desde los terminales de salida. La dirección de conteo se define mediante el bit UP/DWN dentro del byte de control. |
|
4 |
Dos contadores arriba/abajo (1 entrada de conteo invertida) |
A = Entrada de recuento 0 B = Entrada de recuento 1 |
Este modo de funcionamiento es igual al modo de funcionamiento 3 con una excepción: La entrada de contaje B (del contador 1) se invierte. Cuenta los bordes TRUE/FALSE en la entrada B. |
|
5 |
Un contador bidireccional con una entrada de ajuste dinámico a través del terminal |
A = Entrada de recuento B = Entrada de ajuste dinámico |
Con este modo de funcionamiento, se dispone de un contador bidireccional que tiene una entrada de set dinámico. Dinámico significa que la operación de ajuste se realiza en el flanco de señal FALSE/TRUE (flanco 0/1) de la entrada de ajuste y no mientras la señal es TRUE. El estado "Valor final alcanzado" sólo se puede leer desde el byte de estado, no desde un terminal de salida. |
|
6 |
Un contador bidireccional con una entrada de ajuste dinámico a través del terminal |
A = Entrada de recuento B = Entrada de ajuste dinámico |
Este modo de funcionamiento es igual al modo de funcionamiento 5 con una excepción: La entrada de ajuste dinámico funciona en el flanco TRUE/FALSE (flanco 1-0). |
|
7 |
Un contador bidireccional para sensores de posición |
A = Traza A del sensor de posición B = Traza B del sensor de posición |
Con este modo de funcionamiento, se pueden utilizar sensores de posición incrementales que intercambian sus señales de conteo en las pistas A y B en una secuencia de fase de 90°. En función de la secuencia de las señales en A y B, el contador cuenta hacia arriba o hacia abajo. No hay función multiplicadora de impulsos (por ejemplo, x2 o x4). El sensor de posición debe proporcionar señales de 24 V. Las señales de los sensores de 5 V deben convertirse. Las trazas cero no se procesan. El estado "Valor final alcanzado" sólo es legible desde el byte de estado 0, no desde un terminal de salida. El bit UP/DWN dentro del byte de control debe ser FALSE. De lo contrario, se produce un error de parámetro. En este modo de funcionamiento, la frecuencia máxima de recuento es: Módulos E/S 35 kHz. Módulos de interfaz de comunicación de 50 kHz. |
|
8 |
Reservado |
|
|
|
9 |
Un contador bidireccional para sensores de posición (multiplicador de impulsos x2) |
A = Traza A del sensor de posición B = Traza B del sensor de posición |
Este modo de funcionamiento es igual al modo de funcionamiento 7 con una excepción: Hay una multiplicación de impulsos x2 con la evaluación de las entradas de recuento. Esto significa que el contador cuenta tanto los flancos positivos como los negativos de la traza A. El resultado es un número doble de impulsos de conteo. La precisión aumenta en consecuencia. En este modo de funcionamiento, la frecuencia máxima de recuento es: Módulos E/S 30 kHz. Módulos de interfaz de comunicación de 35 kHz. |
|
10 |
Un contador bidireccional para sensores de posición (multiplicador de impulsos x4) |
A = Traza A del sensor de posición B = Traza B del sensor de posición |
Este modo de funcionamiento es igual al modo de funcionamiento 7 con una excepción: Hay una multiplicación de impulsos x4 con la evaluación de las entradas de recuento. Esto significa que el contador cuenta los bordes positivo y negativo de las trazas A y B. El resultado es el cuádruple de impulsos de conteo. La precisión aumenta en consecuencia. En este modo de funcionamiento, la frecuencia máxima de recuento es: Módulos E/S 15 kHz. Módulos de interfaz de comunicación de 20 kHz. |