PROFINET «Servidor iPar»Permalink

Además de los parámetros definidos en el archivo GSDML, algunos dispositivos PROFINET y PROFIsafe requieren una configuración adicional. Por lo tanto, se necesitan herramientas de software propietario para configurar estos dispositivos. La Organización PROFIBUS (PNO) define el «iPar Server» como la funcionalidad estandarizada para gestionar dichos parámetros. Para obtener más información, consulta las directrices de «iPar Server».

El «iPar Server» permite guardar y restaurar los iParámetros de dispositivos PROFINET y PROFIsafe de forma genérica. El caso de uso previsto es la puesta en marcha y el mantenimiento de dispositivos con independencia de herramientas de software propietarias. Los parámetros se almacenan en el PLC AC500 durante la puesta en marcha de un dispositivo PROFINET o PROFIsafe y pueden recuperarse sin necesidad de herramientas de software adicionales en caso de que haya que sustituir un dispositivo.

En el caso del controlador CM579-PNIO PROFINET, la funcionalidad «iPar Server» se implementa como un bloque de funciones en la biblioteca ABB_IParServer_AC500.lib para las CPU AC500 V3. El bloque de funciones debe utilizarse en la aplicación del PLC y configurarse de acuerdo con la documentación de la biblioteca.